This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP430FR6043

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/833578/msp430fr6043-msp430fr6043

器件型号:MSP430FR6043

您好!

我们正在为 G1.6设计燃气流量计、

传感器和管道设计方面需要帮助。

PL 与上述管道和传感器制造商合作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、您好!

    对于燃气表、我们已经使用 Audiowell、CeramTec、Hurricane 和 Jiakang 的变送器进行了测试、测试范围为200kHz 至500kHz。  我们没有任何有关管道设计的文档、但制造商可能会提供换能器。