This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5949:输入电源电压

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/850767/ccs-msp430fr5949-input-power-supply-voltage

器件型号:MSP430FR5949
主题中讨论的其他器件:PMP40441

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

PMP40441具有两个端口、一个是 Type C、我们必须在 Type C 中使用哪种适配器、我的意思是适配器的额定电压和电流。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为输入、此设计在高达45W 的输入功率下接受5/9/15/20V 电压。

    因此、该范围内的任何适配器都可用于为电池充电。

    谢谢、

    Robert