工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我正在使用 msp430f5659连接 ESP8266模块,使用 UART 协议,我已根据 数据表将 UCA2BR0=9的波特率(115200)设置为1.04MHz。 一切都很好。
当我使用 SPI 协议将我的 DCO 频率设置为25MHz 用于 LCD 接口时、我的问题就会开始、
我的 LCD 和 SPI 部件工作成功、但 ESP8266在我将 DCO 设置为25MHz 时没有响应、它仅显示一些垃圾结果、有时甚至不显示垃圾。
那么、有人可以建议我如何将 UART 器件设置为1.04MHz、将其其余部分设置为25MHz。 或者告诉我其他更好的选择。
此致
Vikash Raman