This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:软件编译和隔离使用

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/831539/msp430f5529-software-compiling-and-isolated-use

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:DAC81416USB2ANY

您好!  

我正在尝试为 DAC81416芯片制作一个独立器件、使用 MSP430对其进行控制、但是 MSP430在没有连接到计算机的情况下不具有 SRAM 和运行的任何功能。 我是否可以使用任何 TI 兼容的引导加载处理器来存储 MSP430的代码? 我在 Microchip 技术中找到了一种称为 Atma16U2的技术、但我不确定它是否可以与 MSP430配合使用。 如果有人能向正确的方向指出我、我将不胜感激。

谢谢、

Nick T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我对您有关 MSP430的评论有点困惑。  MSP430 MCU 具有闪存或 FRAM 非易失性存储器(在断电时保持内容)、可存储可执行代码并使用 SRAM 作为临时数据存储、例如程序变量。  用户开发代码、然后对闪存或 FRAM 存储器进行编程。  每次器件上电时、代码都会运行。  没有理由像其他仅使用 SRAM 存储程序和数据的 MCU 那样"引导加载"器件。

    所有 MSP430 MCU 都可以在不使用计算机的情况下运行、因此我想知道什么会误导您?

    您是否访问 过 MSP430产品页面?  您可以全面了解各种 MSP430器件和开发工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB2Any 器件上是否未使用 MSP430? 在另一个论坛上、它说我无法将代码保存在 USB2Any 上、每次断开连接时都必须为其加电并重新编程。 目前、这就是器件的工作方式。 我是否缺少 MSP430并在 USB2Any 器件上使用它? 我正在尝试使用 MSP430 (USB2Any)运行 DAC81416、一旦我对其进行编程、它就会工作、但一旦我断开连接并尝试再次将其打开、代码似乎就会丢失。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在我了解您的问题。  您正在使用 USB2Any 来控制 DAC、并且希望永久修改 USB2Any MCU 中的代码、这样您就不必在每次重启电源后都使用计算机来重新配置它。

    是的、很可能有一种方法可以在 USB2Any 中对 MCU 进行重新编程、以专门执行所需的操作、但您需要 MSP FET430UIF 编程器或类似工具才能执行此操作。  相反、获取众多 MSP430 LaunchPad 中的一个(包括板载调试器和编程器、其中大多数不到20美元)并编写一个小代码来实现您所需的功能会更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    非常感谢、您真的很有帮助! 我将尝试您的建议。 我假设这些 LaunchPad 具有单独的软件工具吗?  

    感谢所有的帮助!

    Nick T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很高兴为您提供帮助。  用于创建代码、调试和编程 MSP430 的软件工具是 Code Composer Studio。

    如果您有其他问题、请随时与我们联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lehman 先生、  

    我们没有机会对其进行测试、但从您的解释来看、这似乎是我问题的可行解决方案。 我确信我将能够使它正常工作、但如果我有任何新问题、我将制作新主题。 感谢您的所有帮助! 我以为我选择了解决我的问题、但我想不是。 现在就这么做了。

    最棒的  

    Nicholas Tomasello