This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:NC 引脚能否接地?

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/833361/msp430g2553-can-the-nc-pins-be-tied-to-ground

器件型号:MSP430G2553

我使用的是 MSP430G2553IRHB32R (VQFN)。  引脚8和32是‘未连接’引脚。  我能否将其中任何一个连接到接地端?  这将使我的布局更简单。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hendrix、

    由于数据表中未指示这些引脚可以接地、我建议将其悬空。  我还找到了使用此器件封装的此 TI 设计、它们将使这些引脚悬空。   

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00818 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我同意最好让它们浮动。  但是、在本例中、我有一个需要接地但没有过孔的位置的电阻器。  如果我将 NC 引脚接地、我可以通过 NC 引脚将一条迹线从接地散热焊盘路由到电阻器。

    通常情况下、NC 引脚未在内部连接、因此我希望设计团队可以确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。  我正在与设计团队进行检查、以查看是否存在任何可能的问题会被接地。  我会告诉您我听到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经向设计团队确认、这些引脚没有任何内部连接、因此可以连接到接地端。