This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:在 MSP-EXP430F5529LP 上使用2端口 UART

Guru**** 2537980 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/849329/msp-exp430f5529lp-using-2-ports-uart-on-msp-exp430f5529lp

器件型号:MSP-EXP430F5529LP

您好!

我的客户希望同时评估 MSP430上的2端口 UART 以使用 MSP-EXP430F5529LP。

开发套件能否同时支持2端口 UART?

如果不支持 MSP-TS430xxxx、我应该建议使用它吗?

此致、

Ohhashi 女士

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP-EXPF5529LP (Launchpad)提供通过 USB 连接( 通过"桥接"接头块)访问 UCA1的功能。 [参考 Launchpad UG (SLAU533B)第2.2.6节]

    它还在 J1 Booster Pack 接头上展示 UCA0 (P3.3/P3.4)。 它不为这个提供 USB 链路、只为(逻辑电平)信号提供。 提供此 UART-USB 链路的一种简单/廉价的方法是使用跳线连接到其"桥接"接头块的第二个 Launchpad。

     MSP-TS430PN80xx 提供对两组 UART 引脚的访问、但据我所知、这两组引脚都不提供 USB 链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce - San、

    感谢你的答复。 这是有用的信息。

    我的客户希望与其他器件连接以使用2个 UART、因此他们不需要 MSP-EXPF529LP 上具有 USB 连接的 UART。

    我想他们将移除桥接接头块上 UCA1的跳线并连接到其他器件以使用 UCA1、并且他们将与另一个器件连接以使用 J1 Booster Pack 接头上的 UCA0。   

    请问我的理解是否正确?

    此致、

    Ohhashi 女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Masashi Ohhashi"]

    我想他们将移除桥接接头块上 UCA1的跳线并连接到其他器件以使用 UCA1、并且他们将与另一个器件连接以使用 J1 Booster Pack 接头上的 UCA0。

    [/报价]

    MSP430F5xx 具有端口映射选项、因此 UART 可路由到映射端口上的任何引脚(对于 MSP40F5529为 P2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce - San、  

    感谢您的观看。

    Zrno-San、

    感谢您的信息。

    此致、

    Ohhashi 女士