This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5858:器件处于复位状态时 GPIO 的状态是什么。

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/833507/msp430fr5858-what-is-the-state-of-gpio-when-the-device-is-in-reset-state

器件型号:MSP430FR5858

您好!

我的客户希望在复位期间知道引脚的状态(即 nRST/NMI 引脚被保持在低电平)。

  引脚似乎将处于其默认状态(输入)。

1.我的理解是否正确?

我找到了以下主题:  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/439732/1578842#1578842

此外、我尝试检查以下内容、但无法检查。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/MSP430_FAQ#What_is_the_state_of_GPIO_when_the_device_is_in_reset_state.3F

2.此常见问题解答是否位于其他位置?

此致、

还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、

    复位将触发 BOR。  BOR 复位后、所有端口引脚均为高阻抗、施密特触发器及其模块功能被禁用以防止任何交叉电流。 更多信息、请参阅第1.2和12.3节。

    2.所有 wiki 页面均不可用。 我们正在考虑将本文档移植到新位置。