This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:用于电容式触控设计的 MSP430FR2522工具、如应用手册 TIDA-01559所示

Guru**** 2507085 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01559, MSP430FR2522, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/833577/msp430fr2522-tool-for-msp430fr2522-for-capacitive-touch-design-as-per-application-notes-tida-01559

器件型号:MSP430FR2522
主题中讨论的其他部件:TIDA-01559MSP-FET

您好的团队,

我想将 TIDA-01559用于我的电容式触控设计、

我想知道用于此目的的编程工具,根据电路,我们可以使用 Spy-Bi-Wire (2线 JTAG)。

我有工具 MSP-FET,是否可以使用此工具对 MSP430FR2522进行编程(TIDA-01559应用程序使用同一处理器)?

请建议。

谢谢

Madhusudana Reddy.P