This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A-EP:闪存和 RAM 物理区域的大小

Guru**** 2552770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/850296/msp430f5438a-ep-what-is-the-size-of-physical-area-of-flash-and-ram

器件型号:MSP430F5438A-EP

你(们)好

闪存和 RAM 的物理区域大小是多少。  我需要它来进行单粒子翻转率计算。

此致先生。 佐贺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saga 先生,

    RAM 和闪存的大小可在数据表第2页中找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他指的是*物理尺寸*-芯片上的物理区域。 他需要弄清楚特定 LAT 的重离子造成扰乱的可能性。