This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6436:使用基于 USCI 的 UART 进行固件更新

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6436

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/832685/msp430f6436-firmware-update-using-uart-based-on-usci

器件型号:MSP430F6436

您好!

我想使用基于 USCI 外设的 UART 更新固件。

但是、当使用 BSL 时、我发现 P1.1和 P1.2不是 UART 端口。

您能否告诉我如何使用 基于 USCI 外设的 UART 更新固件?

是否可以通过定制 BSL 实现?

您能否告诉我如何实现可使用 USCI UART 更新程序的自定义 BSL 固件?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以按照以下步骤操作(应选择6xx_UART 演示代码)e2e.ti.com/.../7673.Download_5F00_image_5F00_BSL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary Gao、

    感谢你的答复。

    我不想使用 P1.1 (BSL TX)、P1.2 (BSL RX)进行固件更新、而是使用 MSP430F6436中的 P8.2 (USCI UART TXD)、P8.3 (USCI UART RXD)进行固件更新。

    是否可以使用自定义 BSL?

    您能否告诉我如何定制 BSL 以便使用 USCI UART 引脚更新固件?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我在这里有一个 FRAM 器件的转换指南(修改细节不同、但步骤相同)您可以访问 looke2e.ti.com/.../3056.Porting_5F00_guide.pdf