This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:LCDB6勘误表

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/829583/msp430f6736a-lcdb6-errata

器件型号:MSP430F6736A

您好!  

我的客户发现他们在 MSP430F6736A 上运行的产品之一出现问题、LCD 上没有显示。 这种情况间歇性发生、当系统复位时、症状可能消失。 客户怀疑这是由于勘误表中的 LCDB6造成的。  

1) 1) LCDB6如何表现出来? 客户如何知道他们的观察结果是否是此勘误表所致?  

2) 2)是否有计划在将来完全解决此勘误表?

BR、  

Dunman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dunman、您好!

    1) 1)如果在 LCDON ="1"时修改了 LCDCVCTL 寄存器中的 VLCDx 和/或 LCDCPEN 位、LCDB6可能会导致 LCD 出现异常。 如果在 LCDON ="1"时在其 SW 中修改了标识的位、则客户可以确定他们的观察结果是否由勘误表引起

    2) 2)没有解决器件问题的计划、因为已确定可行的软件解决方法。

    在遇到此液晶屏问题之前,产品是否能长时间工作? 是在每个产品上发生、还是仅在少数几个产品上发生?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    这些在生产线上捕获、症状间歇性出现。 在电源循环的情况下、同一台设备上可能会出现并消失症状。 大量样品上出现症状、并且液晶屏选项 最近才添加到产品中。

    BR、

    Dunman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邓曼

    客户是否确定正在解决勘误解决方法? 即、确认 在 LCDON ="1"时、LCDCVCTL 寄存器中的 VLCDx 和/或 LCDCPEN 位不会被修改?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在一个多星期内没有听到有关这个问题的消息,所以我会假设这个问题已经解决。 如果不是这种情况、请继续并评论、提供有关当前状态的更多信息。

    此致、

    Matt