This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:独立模式下的 MSP-GANG 串行化?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/850141/msp-gang-msp-gang-serialisation-in-standalone-mode

器件型号:MSP-GANG

是否可以在独立模式下与 MSP-GANG 一起使用串行化?

如果是、如何操作? 我无法使其处理图像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP Gang 编程器支持对目标器件进行编程的独立模式。 在此模式下、MSP Gang 编程器只能使用映像进行编程、因为它们包含过程所需的完整配置和代码文件。

    请在"关于"列中的 MSP GANG 用户指南中找到该操作。