This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:电子电路帮助

Guru**** 2642735 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR4133, MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/831545/msp430fr4133-electronic-circuit-help

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR4133

您好!
我叫 Daniela,我是学生,我需要帮助任何可以帮助我的人:D

项目目标:控制封闭室内的温度

我需要帮助来连接所有组件,我不知道如何连接,因为我是新加入的。
我不知道如何放大和保持电流、电压、以便整个电路正常工作、什么
电阻、电容器和其他必要组件所需的值。


我使用 launchpad MSP-EXP430FR4133。 我更喜欢使用3.3V (而不是5V)电源。 要放大电压、我使用
直流升压转换器2A 电源模块 MT3608、可在其中调节模块输出电压。

温度传感器用于检测珀耳帖元件的热侧和冷侧。 热侧尺寸合适
散热器的尺寸是冷侧的3倍、不会发现两侧都变热。


我在下面附上了一个方框图、一个组件列表、说明以及它在最终项目中的外观。

请帮我:D:)



数据表:
MSP-EXP430FR4133:www.ti.com/.../slau595b.pdfs
FAN-BM5115-04W-B50-L00:www.farnell.com/.../2266998.pdf
LM35DZ/NOPB:www.ti.com/.../lm35.pdf
LMT86LP:www.ti.com/.../lmt86.pdf
TMP112AIDRLT:www.ti.com/.../tmp112.pdf
TEC-40-33-127:eu.mouser.com/.../Wakefield_Vette_Thermoelectric_Cooler_Full_Data_Sh-1501217.pdf
MT3608:www.olimex.com/.../MT3608.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniela、您好!

    这听起来像是一个雄心勃勃的项目、有很多组件需要正常协同工作。

    在 TI 职位上、我可以帮助您解决有关 MSP430FR4133以及对器件进行调试和编程所需的任何开发工具的问题。

    不过,我会让社会人士有机会在这里跳下,就如何把这一切结合起来,提供一些指引。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniela:

    几天以来,我一直没有听到您的声音,因此我假设您能够获得项目方面的帮助。

    我现在要将此问题标记为"已解决"。  但是、如果您确实对 MSP430FR133有疑问、请点击"This do not resolve my issue"按钮、并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。