This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726A:关于复位电压

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6726A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/850098/msp430f6726a-about-reset-voltage

器件型号:MSP430F6726A

您好!

使用3.3V 电源运行 MSP430F6726A 时、RST 引脚上的 VIH 和 VIL 电压是多少?

其他数字 IO 端子是否相同?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们只有1.8V 和3.0V VCC、无3.3V 时的 VIH 和 VIL 测试数据。 如需更多信息、请参阅数据表。