This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2230:MSP Flasher 失败、出现"无法设置设备 Vcc"

Guru**** 2386560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/832511/msp430g2230-msp-flasher-fails-with-could-not-set-device-vcc

器件型号:MSP430G2230
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

我们最近开始生产基于 MSP430微控制器的新器件。 我们使用 MSP-FET 和 MSP Flasher 对器件进行编程。

我们的生产人员在本周早些时候对大约50个器件进行了编程。 今天、我收到一份报告说它不起作用。 我更换了 MSP-FET 器件、这解决了问题。 我现在在我的开发 PC 上测试有问题的 MSP-FET、它在这里也不起作用。

我使用此命令行:

MSP430Flasher.exe -w myProgram.hex -v -g -z [VCC]

它在"将 VCC 设置为3000mV"时暂停了很长时间、然后报告"退出:44"、"错误:无法设置器件 Vcc"。

此时、我们有时还会收到一条 Windows 错误消息:"连接到此计算机的其中一个 USB 设备出现故障、Windows 无法识别它。"

我们之前使用的是 MSP Flasher 1.3.15。 我今天升级到了1.3.20版、并允许它升级我们 MSP-FET 器件上的固件。 这对我没有任何影响。

你能提供什么建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Graham、

    MSP430FET 工具是早期的"灰色"彩色框还是较新的"黑色"颜色?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是黑色的。 我想我们大约一年前就购买了这两个 MSP-FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Graham、

    我正在研究我们可以为您做些什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    您是否已尝试 过 MSP 调试器用户指南 (第5.6.5.3节)中提到的恢复(冷启动)过程? 执行恢复过程后、您能否尝试将其与 CCS 和 MSP Flasher 结合使用?

    此致、

    Luis R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、如果问题仍然存在、您可以在 此处找到 TI 的退货政策

    此致、

    Luis R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我现在将对此进行研究。

    我目前没有 CCS。 这是真的需要的吗? 我不希望安装其他软件。

    格雷厄姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    不需要 CCS、但建议使用这两种工具检查问题是否仍然存在。

    此致、

    Luis R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    SLAU647M.pdf 第20页的照片与我的 MSP-FET 外观不符。

    复位跳线位置现在是否称为 J2? 我必须将两个引脚焊接到电路板上、这没问题、只是我今天可能没有时间。 我还想知道、这样做不会使此处适用的任何保修失效。

    格雷厄姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、请尝试使用 J2。

    此过程由用户指南建议、因此不会导致保修失效。  

    请随时向我们提供最新信息

    LR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎有所帮助。 我现在可以使用此 MSP-FET 对器件进行编程。

    "设置 VCC"步骤需要几秒钟时间是否正常?

    我将在此处附加"冷启动"过程的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    我很高兴听到您的 MSP-FET 再次正常工作。

    我注意到、第一次插入 VCC 时、我的 FET 需要几秒钟的时间来设置 VCC、但如果我再次重新编程、速度会更快。

    此致、

    Luis R