This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2272-Q1:MSP430F2272:VBATT 监控器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/832851/msp430f2272-q1-msp430f2272-vbatt-monitor

器件型号:MSP430F2272-Q1
主题中讨论的其他器件:MSP430F2272

您好!

我尝试使用进入 MSP430F2272的 ADC 输入引脚的分压器来监测 Vbatt。 正常的 Vbatt 阈值介于9V 至16V 之间、因此当 Vbatt 为16V 时、一个5k Ω 和1k Ω 的分压器将看到 ADC 输入读数为3.2V、当 Vbatt 为9V 时、读数为1.8V。

我的问题是、由于 MSP430引脚的绝对最大额定电压最高为4.4V、任何在 ADC 输入端产生高于4.4V 电压的 Vbatt 瞬变都可能损坏 MSP430 ADC 引脚。 您是否有任何建议允许监控 MSP430 ADC 输入上的 Vbatt 而无需担心损坏?

谢谢、

John