This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET:新的 MSP-FET 获取消息"未知器件"尽管 MSP-FET430UIF 运行良好。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2433, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/832379/ccs-msp-fet-new-msp-fet-get-a-message-unknown-device-in-spite-of-msp-fet430uif-work-well

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430G2433、、

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、社区

此外、我还购买了一款新的 MSP-FET。  今天、只需将其用于我开发的使用 MSP430G2433或 G2533的板。

提问的现象是"在下载代码时间内、我收到下面的错误消息"。  当使用旧的 MSP-FET430UIF 时、它确实运行良好。

TI MSP430 USB1/MSP430

连接到目标时出错:

未知设备

CCS:  版本:9.1.0.00010

MSP-FET: 将为 Ver.2或更高版本

设备的接口类型: SBW (与 SLAU278ae Firure 2-2的连接相同,使用 Tool-Power)

向社区提问、 我一直在做一些事情吗?  如何解决这种现象?  我应该怎么做?  

最好的雷加拉, 谢谢。 ^^;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试通过 Spy-Bi-Wire 或 JTAG 接口对器件进行编程? 您能否向我们提供器件调试器连接和电源的原理图? 非常感谢。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回复。

    在  Tool-Power 中使用 SBW( Spy Bi Wire)并仅连接 SLAU278ae Firure 2-2 ...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、当发生故障时、会有原因。 在大多数情况下、这是有关详细信息的。 这就是我要求进行精确设置的原因。 您所提到的图中有相当多的细节未做决定、因为它适用于许多不同的器件。

    不了解细节,限制了我方面提出适当建议的可能性。

    调试接口的 Test/Vpp 引脚是否已连接?

    2.您是否尝试将 TCK 信号连接到 MSP430的 TEST/SBWTCK?

    C1的尺寸是多少?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Peter -San 先生

     我叫 Yasushi Ogura (先生)   日本机电一体化公司 (日本通用天然气 有限公司:新加坡天然气涡轮机发动机有限公司)  。

     我们是4类(最高等级)医疗设备制造商之一。

    我先说这个问题的结果。   根据您的建议#2,它使它成功运行。 但是 、我认为这不会是保险丝熔断。

    感谢您 提出宝贵的建议。  

    (关于建议#1)测试/Vpp 引脚(JTAG #8)被使用。 它连接到具有 TCK 端子(JTAG 7引脚)的器件(G2533、G2433)。

    (关于建议2)现在我尝试了它。 然后、我将其制作!  较新的 MSP-FET 将代码下载到器件中。  

                     我从 图2-2电路原理图中断开了 TEST/VPP (JTAG #8)并绕过了寄存器(R2)。

                     然后、我可以成功地将代码下载到器件中。

    (关于建议3) C1的大小... 这没什么...  我不是在安装它。   但是、寄生电容将存在。  

    新 MSP-FET 没有连续输出电源、因此 无法再使用电源代替电源。 ^o^;

    无论如何   、我要感谢您的建议、这些建议现在可以使用。

    非常感谢!  ^_^

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在购买新 的 MSP-FET 时、您的 CD 是否标有"Code composer studio VerXX"?

    如果您有它、我希望您安装它并运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Kevin Hansson 先生- San

    Recentry、我在 Digi-Key 简单地购买 MSP-FET。

    它没有附加 CD。  那是什么?

    CCS v.9  只需从 TI 网站下载即可。

    我的 PC 是64位 Windows 10 Pro。

     就这些... 了解更多信息。 ^^;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mr. Yasushi - San

    非常感谢您详细回答并确认问题的解决。 您最可能遇到的问题是 MSP430代码下载和调试期间的时序和信号完整性问题。 这与 MSP-FET 的固件和硬件设计有关。 有关背景的详细信息、请参阅随附的 pdf。

    如前所述、这是一个假设。 可能还有其他因素。 请看一下您的图片、让我再提出一个建议、这可能会进一步提高调试和代码下载设置的稳健性。 附带的 MSP-FET 电缆是调试器套件的一部分、可让您轻松快速地连接到目标插座板和一些实验板。 但是、由于 MSP-FET 和 MSP430 JTAG 引脚之间的电缆长度很关键、并且信号随着距离的增加而降低、因此最好尽可能缩短此电缆长度。 这意味着、如果您的 PCB 上没有与我们的电缆兼容的连接器、我建议您直接构建从调试器到 PCB 的电缆。

    此致

    Petere2e.ti.com/.../MSP_2D00_FET_5F00_V2_5F00_issues.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter Spevak -San ^^y 先生、您好

    哦~!  我明白了!   

    我感谢你对今天现象的一种机制所作的描述,  这使我理解这一现象。

    我使用 MSP-FET 的版本为2.06。   正是这种现象。 宾戈... >_<;

    如果您可以告诉我以下问题、Pls。 告诉我 Aout...?

     (1)在这个 SBW 条件下(MSP-FET 的测试信号消失)、 我能熔丝熔断吗?  如果是、它是如何实现的?

    (2)能否弹出 MSP-FET 内的 C1 (100pF)?   

    谢谢,请提前说... ^^;