This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2618:是否记录了 MSP-FET 闪存器使用的串行线路协议?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/832778/msp430f2618-is-the-serial-line-protocol-used-by-the-msp-fet-flashers-documented

器件型号:MSP430F2618
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP-Flasher

MSP-FET 闪存器似乎通过创建两个虚拟 UART 端口连接到 PC。 在此特定时间、在我的特定 PC 上、以下是我的两个 MSP-FET Pod:

TI 是否记录了这些 POD 使用的串行协议? 如果是、在哪里?

我有 SLAU320AC (2018年2月)、“MSP430Tm使用 JTAG 接口进行编程” SLAU647L (2018年2月) 《MSP 调试器用户指南》,但第二份文档完全讨论了主机端编程,因此它侧重于使用 TI 的 MSPDebugStack。 我宁愿直接打开串行端口。

Atlant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP-Flasher 是 TI FET 的开源 PC 端、但与其他 TI 软件一样、所有这些都由 DLL 进行处理、该 DLL 作为开源代码可在 MSP 调试堆栈中找到。 SLAU320与独立复制器相关、而不与 TI FET 相关。

    BTW、FET COM 端口是虚拟 USB (复合 CDC)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这就是我开始查看的内容。

    Atlant