This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:电流测量

Guru**** 2754135 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP430FR5739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/826840/msp430fr5969-current-measurement

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5739

您好、先生、

我正在使用 MSP430FR5969 Launchpad 获取 LPM 状态的电流消耗。 当我使用示例代码(msp430fr59xx_lpm4-5_02.c)并进行电流测量时、我将获得 i=3.41mA (LPM4.5)。  

预期是、

您在其他查询中提到、这可能是由于其他模块在那里打开而发生的。  

现在、在我的代码中、我仅引用 GPIO 和时钟模块。 但它会消耗更多电流。 请提供精确电流测量的步骤。 在对电流有了清晰的了解之后、我可以通过引用示例代码为所有模块生成电流。 请做必要的事。 谢谢。

我的电流测量设置-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,sadasivam,

    我正在测试和分析、我稍后会回复您。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,sadasivam,

    您应该在测试期间断开 J6、并在测量大约3.5mA 的电流时断开 LED 1的电流。 LPM4.5不消耗它。

    您还可以通过我们的 EneryTrace 工具测量电流。  为了确保测量结果的准确性,请在使用此工具时断开 J13的所有连接,GND 和 V+除外,如下所示:

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢你的答复。 我正在处理这个问题。 现在、我将获得0.1uA (最大 SVS 为0.4uA、包括)来自您提到的设置。 并将尝试所有示例、并在电流测量时清除。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    现在、我将尝试连接 USCI_A0和 USCI_A1、以实现定制板的 SPI 通信。 为此、我在选择寄存器中配置为 SPI。 当我按下按钮中断时、我被唤醒。

    但是对于进入 LPM4.5、在"msp430fr5739:LPM4.5 Issue with SPI"中、如果我们使用外设、所有这些都必须复位。

    在这方面、我的问题是、在进入 LPM4.5之前、在复位 SPI 函数之后、以及我们是否需要将其配置为 GPIO 引脚。 您能不能向我建议在 LPM4.5之前需要执行哪些步骤。 并且是否需要 BIC = GIE。

    在 LPM4.5退出后、我预计会在引脚 ISR 中唤醒。 但是、如果我使用(if (SYSRSTIV = SYSRSTIV_LPM5WU):条件进行检查、则循环在未知时间内进入。 问题是:我们是要这样检查、还是可以按照用户指南中的规定进行检查:PMMLPM5IFG 检查。 是否有用于验证我的问题的示例代码。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,sadasivam,

    很抱歉我迟到了。

    有关进入和退出 LPM4.5模式的信息、请参阅用户指南。 如下图所示、

    附上参考代码:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AEvNk7PABcHF-blXtGUaqA__IOGqZri__LATEST

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANvWtA-nx2O3wEpZfkZVOw__IOGqZri__LATEST

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    很抱歉,我得不到。 我想知道我是否正在使用 SPI、计时器、RTC、GPIO 功能、在进入 LPM4.5之前如何设置引脚。  

    不过、我怀疑将这些引脚声明为 GPIO/禁用它们的功能就足够了。 感谢您的讲解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,sadasivam,

    为了减少 PLM4.5模式下的电流消耗、在进入4.5模式之前、所有引脚都需要被设定为输出引脚、并且在从 LPM4.5模式唤醒后、可以配置 SPI、RTC 和其他功能。

    如果 I/O 在进入 LPM4.5之前被配置为 SPI 或其它功能、它可能会由于与一个外部电路的连接而导致泄漏电流、从而在 LPM4.5模式中导致大功耗。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢你的答复。 我将进行相应的测试并为您提供结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,sadasivam,

    此帖子已存在很长时间、问题(电流测量) 已得到解决。 为了方便其他社区成员查看、我将此帖子设为关闭。 如果您有其他问题、您可以创建一个新帖子供讨论、为了让我们看到您之前讨论过的此类问题、您可以在创建新帖子时附加此帖子链接、我们将进一步为您提供支持。 当然、您也可以通过信件私下讨论我。

    谢谢~

    此致

    Johnson