This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:MSP430定时器块:"EQU0"... "EQUn"信号。 它们是什么?

Guru**** 2532850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/832922/msp430fr5739-msp430-timer-blocks-equ0-equn-signals-what-are-they

器件型号:MSP430FR5739

如果您查看许多 MSP430器件的数据表/用户指南、您将看到图中所示的 Timer_x 块及其关联的捕捉/比较寄存器。 例如、《MSP430FR57xx 系列用户指南》中的图11-1。   在这个图表中、我们可以看到对这些"EQU0"和"EQUn"信号的引用遍布这个地方、以及计数器的时序图中。

嗯、本指南从不会在任何地方解释这些信号的来源、来源或性质。  

因此,我必须问:  EQU0...到底是什么... EQUn??  

与这个问题相切... 为什么某些输出模式不重要"因为 EQU0 = EQUn"?  这甚至意味着什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南(SLAU272D)图11-1显示(作为示例) EQU6作为比较器的输出、比较器的输入为 TAxR 和 TAxCCR6。 即 TAxR 计数的信号等于 CCRn。

    ("实数") PWM 模式定义为当 TA0R=CCRn 时执行一个操作、当 TA0R=CCR0时执行另一个操作。 如果 EQUn=EQU0、即 CCRn 和 CCR0是相同的(TA0.0的输出)、两个事件同时发生、即(工程术语)"镗削"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Bruce。   

    是的、我现在在图中看到"Comparator 6"发出的"EQU6"信号。   感谢您阐明这些信号。  起初我以为"CCR6"方框图中的"EQU0"外观是错误的、但考虑到输出模块的模式、这是有道理的。  

    在该图中、图11-1显示了带有"输出单元4"的 CCR6块  、这是否是错误?  它不应该是 CCR6的"输出单元6"吗?   奇怪的是、也许我在这里是个挑剔的人。  只是试图做到精确。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者可能只是没有数字的"输出单元"。 它看起来像一个排印错误、正像这样被拼接在一起。

    您可以使用文档页面底部的链接提交投诉。 我已经做过几次了、当时我没有被某件事所迷惑。