This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:失败的微控制器将不会编程

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/845549/msp430fr5739-failed-micro-will-not-program

器件型号:MSP430FR5739

客户返回电机上的微控制器无法正常工作。 电机不会尝试重新启动。 通过 JTAG 进行编程时、会加载一些十六进制文件、而不会加载一些十六进制文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    您是否已读出故障器件中的代码、以查看是否有任何代码更改?

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在尝试重新编程后读出了器件、它为我提供了相同的十六进制值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是从故障器件中读取代码? 以及您是如何阅读的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、在尝试对代码进行重新编程之前、我没有读出代码、但当我重新编程时、似乎所有内容都加载正确、然后在尝试验证代码时失败。 当我读出代码并与原始文件进行比较时、两个文件都匹配。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    那么、您意味着您将在编程期间得到验证错误、对吧? 您能否修改代码以消除此错误?

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    我认为这是与您的代码相关的问题、因为对于我们的演示代码、应该不会出现验证错误。 您可以尝试下载演示代码、如 http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOhxmxcyYgTpKeBRtb2Dmw__IOGqZri__LATEST

    如果您在代码中找不到要更改的位置、可以将项目发送给我。 我可以帮助您查看它。

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    您是否尝试过我们的演示代码? 您的问题是否得到解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经能够对其他板进行编程。 这个特定的问题似乎是个问题。 我尝试了演示代码、遇到了相同的问题。 我认为它可能与焊接微型器件的 PC 板相关。 我想我们现在可以解决这个问题。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您还可以尝试对微控制器进行 A-B-A 交换测试。

    只是想知道该误差是否跟随微控制器。