This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:使用 IAR 嵌入式工作平台步进程序时、如果 MSP-FET 仿真工具连接到电路板上的 MSP430FR2355、则会突然出现问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP-TS430PT48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/846640/msp430fr2355-all-of-a-sudden-trouble-with-stepping-through-a-program-using-iar-embedded-workbench-aith-the-msp-fet-emulation-tool-connected-to-an-msp430fr2355-on-my-board

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP-TS430PT48

反汇编窗口突然开始弹出、我不能单步执行程序、或者如果我执行程序计数器、它会被混乱、并步进至意外的行。

我以为我可能已经损坏了目标 MSP430、所以我更换了它、但仍然有同样的问题。

我最近才能够将 IAR 与这个电路板一起使用、但没有看到这个问题。

我可能通过探测损坏了 MSP-FET、这就是我可以想到的全部。

如果有任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kenneth、感谢您的发帖。 我以前没有遇到过这种奇怪的现象。 您可以评论 CCS 和编译器的版本?电路板是目标板(MSP-TS430PT48)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth 您好:  

    我已经听不到您的意见了十天,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。