This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:如何在启动后将 PE7启用为 GPIO? 它似乎已锁定。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/832545/msp432e411y-how-to-enable-pe7-as-a-gpio-after-bootup-it-appears-to-be-locked

器件型号:MSP432E411Y

如何在初始启动后将 PE7启用为 GPIO? 是否有技巧可以将引脚解锁并将多路复用器作为 GPIO 引脚启用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    请参阅 BOOTCFG 寄存器说明。 我随附以下屏幕截图:

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我认为这有助于我们调查需要考虑的注册内容。 另一个帮助是该器件的 TI 多路复用器引脚工具。

    选择引脚分配作为 GPIO 并让工具生成*。c 和*。h 文件显示了执行解锁调用的语句。

    感谢您的支持。