This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6777A:MSP430F67xx 和 MSP430F67xxA 器件之间的差异

Guru**** 2503685 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6777, MSP430F6777A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/849333/ccs-msp430f6777a-differences-between-msp430f67xx-and-msp430f67xxa-devices

器件型号:MSP430F6777A
主题中讨论的其他器件:MSP430F6777

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

一些客户已开发出采用 MSP430FR6777的产品。
客户正在考虑使用 MSP430FR6777A 进行更换、因此他们查看了下面链接的文档。
www.ti.com/.../slaa666.pdf

开发 MSP430FR6777时 CCS 的版本为 ccs7.4.0.000015。
如果这次被 MSP430FR6777A 取代、是否也可以使用 ccs7.4.0.000015?

此外、还对文档中的头文件进行了说明。 是这样的
如果您在 Project Explorer 中将器件从 Properties 更改为 MSP430F6777改为 MSP430F6777A 并对其进行编译?

此致、
DDDOOR