This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-TS430PEU128:MSP-TS430PEU128 -板级配置文件

Guru**** 2530880 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PEU128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/830352/msp-ts430peu128-msp-ts430peu128---board-file

器件型号:MSP-TS430PEU128

我计划将 MSP-TS430PEU128 - 128引脚目标开发板用作子板、因此我需要准确的尺寸

引脚连接器和安装孔的位置、 这些位置在 MSP430硬件工具用户指南(修订版 AE)中找不到。

EAGLE 的板级配置文件可能会有所帮助。

此致、

Steffen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我用标尺测量了 MSP-TS430PEU128电路板的某些尺寸。 我已经尽力了、但请记住、电路板之间的差异可能会稍有不同。 我建议您尽快购买电路板、这样您就可以确保一切都正确。

    • 长度:~119mm
    • 宽度:~94mm
    • 外缘与安装孔之间的距离:~2mm
    • 安装孔直径:~3mm
    • J1/J3接头的长度:~94mm
    • J2/J4接头的长度:~64mm  

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 要设计用于连接 J1 - J4的电路板、我需要准确的位置。 因此、我希望 MSP-TS430PEU128的结构数据能够被提供。 所有 Eagle 或 Gerber 数据都可以。

    此致

    Steffeb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    我正在尝试获取光绘文件、并会随时向您发布。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    没关系、

    谢谢、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    我已通过 E2E 向您发送了一封私人消息。 让我们继续这里的讨论。 谢谢。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    您能看到我的私人消息吗? 如果您没有、请告诉我、以便我重新发送。 谢谢。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题已脱机解决。 我将把这个线程标记为 Resolved。

    此致、

    James