This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:使用 CC112x 高性能收发器

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, CC1350, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/847985/msp430fr6047-working-with-cc112x-high-performance-transceiver

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: CC1350CC1310

您好!

我想知道我是否可以使用 将 MSP430FR6047与 CC112x 收发器相结合的 wM-Bus 堆栈、以及它是否像其他模块一样免费"和"免专利费"。

如该链接中所述,“与 CC1310和 CC1350一起使用时,该堆栈是“免费”且免专利费的。”

另请"注意: 还支持多个其他 TI 硬件平台、包括 MSP430 + CC112x 和 CC120x 高性能收发器的双芯片解决方案、特别是868和169 MHz 频带。"

https://www.ti.com/tool/WMBUS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您将问题发布到 E2E。 它被分配给我们的一位团队成员、他们将很快作出答复。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 您可以阅读此应用手册以帮助您了解更多信息。  

    此致、

    现金 Hao