This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:骤降&斜升;骤升限制设置

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/847111/msp430f67791a-sag-swell-limit-settings

器件型号:MSP430F67791A

我正在使用 TIDMTHDREADING-1.0代码进行测试。 在此过程中、我将#define MAIN_NOMINAL_VOLTAGE 设置 为240V、但它仅在120V 下工作。

是否有人能指导我如何使其适用?

谢谢

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav

    我们稍后将向您提供反馈。 谢谢。

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Pallav Gandi"]在这段中,我将#define MAIN_NOMINAL_VOLTAGE 设置 为240V,但它仅使用120V 电压。[/QUERP]

    我不确定您的意思是"它仅在120V 下工作"。 施加120V 电压时、有什么作用? 请提供更多详细信息、以便我们提供帮助。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    它在120V 下工作、这意味着它的默认设置为120V、作为阈值为20%的标称电压。 即、当电压低于96V (120V 的20%)时、骤降事件会递增、如果持续、则会计数周期数、直至电压继续。

    与骤升限值类似、将为144V (120V 中高20%)。 这种方法效果非常好。

    但是、当我要将标称电压设置为240V 和50Hz 时、骤降限值应为192V、骤升288V。

    我已将标称电压值从120V 更改为240V、但仍将根据120V 限制进行计数。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav、

    感谢您提供更多详细信息。 在进行这些更改后、您是否按此顺序(emeter-toolkit > emeter-metering > emeter-app)重建项目?

    此致、

    James