This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5524:引脚未按规定工作

Guru**** 2811865 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/831880/msp430f5524-pins-not-working-as-specified

器件型号:MSP430F5524

用于 UART 的引脚3.3、3.4突然停止工作。 将它们用作 GPIO 引脚也不起作用。 其余的引脚和功能似乎工作正常。

我观察到 UART 也不能与另一个电路板一起工作。 我想找出可能的原因,以便采取适当的预防措施,避免问题再次发生。 这样做的一个原因可能是我身体的 ESD。 虽然我不记得用手触摸 IC 或板上处理这两个引脚的部分、但可能是无意接触的。  

(i)由于 ESD 的原因、是否可能只有这两个引脚受到影响、因为它们比其他引脚更敏感?

另一种可能是由于提供高电压、高电流而造成的损坏。 这种情况极不可能发生。

您是否可以考虑此类故障的其他原因?

谢谢、此致

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    MSP430F5524的 IO 引脚上有内置 ESD 保护二极管、可承受正常处理引起的 ESD 放电、因此我一开始就不会对此感到怀疑。

    由于只有这2个引脚、这些引脚连接到了什么?  另一个 MCU?  其他一些设备、机械、设备等?

    您提到了高电压和高电流。  此器件用于控制高电压还是高电流?

    如果您不介意的话、MSP430F5524的用途是什么?  应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    感谢您的回复。

    这些引脚用于 UART。 它们用于将信息发送到另一个 IC (板)、该 IC 将驱动电机以更改焦点。 有时、我还将它们连接到 USB 转 UART 板(FTDI232)、以便从 PuTTY 等终端与 MSP430进行通信。 MSP430用于具有多个接口的通信。 GPIO 引脚和特殊功能、如 I2C、计时器等 驱动 MSP430的电压为3.3V。 如果您需要更多信息、请告诉我。

    当不使用 GPIO 但使用 UART 等特殊功能时、内置 ESD 保护是否仍然存在?

    我还想借此机会感谢在论坛中回答问题的所有 TI 员工/每个人。 问题得到及时解答并得到解决的频率比不高。

    谢谢

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abishek、您好!

    感谢您认可 TI 和我们社区提供的支持。  它具有大量的大脑力量。

    对于 ESD 二极管、是的、它们在内部连接到 IO 引脚、因此无论该引脚是否设置为 GPIO、UART、I2C、都提供 ESD 保护。

    根据您对这种方法的使用或处理程度的描述、尤其是当连接到驱动电机的任何部件时(永远不会知道反电动势会在何处爬行并造成损坏)、ESD 可能是可疑的。

    我的建议是2部分。

    (简单-无需在 PCB 上进行切割)在 RX 和 TX 信号上添加 TVS 器件。  这通常在现有 PCB 上很容易实现、因为您可以找到一个点、将组件焊接在电路板上、并将一侧连接到信号、另一侧连接到接地。  因为它尽可能靠近 MSP430。

    2.(更难-您必须在 PCB 上切断布线)如果您不想寻找 TVS、并且可能已经有几个100欧姆的电阻器在实验室周围踢开、 您可以在 MSP430和连接器之间的某个位置切断 RX 和 TX 信号、在该位置这些信号会离开电路板、并在 RX 路径中焊接一个电阻器、在 TX 路径中焊接另一个电阻器。  这至少会在 ESD 事件期间产生一些电流限制效应。

    最终、最好避免这种情况发生、并确定可能导致此问题的原因。

    这是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    我将与经理讨论这个问题、看看他的想法。  

    感谢您的支持。

    谢谢

    Abhishek