This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5521:此器件支持 RTOS

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/849086/msp430f5521-rtos-support-for-this-device

器件型号:MSP430F5521
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

您好!

我们正在尝试在 MSP430F5521上实现 RTOS。 但是、我们在 TI RTOS 或 FreeRTOS (适用于 MSP430F5529)上找不到此器件型号的 RTOS。

我们是否可以通过一些更改来使用它?

如果是、我们应该做些什么更改来使其正常工作。

谢谢和 Reagrds、
Sushen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sushen、您好!

    MSP430F5521基本上是具有较少存储器的 MSP430F5529、因此、假设有足够的存储器可用于您要执行的操作、它可能就像在项目设置中更改器件一样简单。

    此致、

    James