主题中讨论的其他器件: MSP430F5529、 MSP-EXP430F5529LP
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们有一个 BOOSTXL-K350QVG-S1 Kentec QVGA 显示 BoosterPack 和 MSP430F5529LP USB LaunchPad、我们发现了一个问题、
我们将显示屏连接到 launchpad、然后在 CCS 中导入和编译演示、演示位于我们从 software-dl.ti.com/.../grlib_3_21_00_00.zip 下载的 MSP 图形库软件示例中
演示开始得很好、显示了第一幅图像并绘制了一些几何图、 但是当它到达您必须触摸选项才能在“多媒体原演示”或“图像演示”之间进行选择的部分时,我们会触摸其中一个选项,但不会发生任何情况,不会对任何触摸做出响应,因此我们无法选择任何选项。 这就是触觉不起作用。
我们可以做些什么、这是什么不起作用?
非常感谢!
Micaela