This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47177:MSP430F47177 A 段区域问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F47177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/848937/msp430f47177-msp430f47177-segment-a-area-questions

器件型号:MSP430F47177

您好!

客户对重写闪存有疑问。

MSP430F47177数据表包括以下内容。

段 A 可能包含校准数据。

是否会写入和发送此校准数据?

此致、
da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da:

    F47177及其衍生产品不会随信息内存段 A 中的任何校准数据一起提供。我目前在量产芯片上对此进行了仔细检查。

    数据表中的注释可能是 F2xx 等器件的残留信息段 A 中的校准数据。在2xx 上、我们对 ADC 和 DCO 校准数据进行了编程(具体取决于器件)。 这些数据在 TI 生产期间进行编程、并将交付给客户。

    我将注意数据表的一致。