This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:SBWTCK 的最大 VIH 阈值、引脚4

Guru**** 2524480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/848929/msp430fr2155-max-vih-threshold-of-sbwtck-pin-4

器件型号:MSP430FR2155

大家好、

 当 VCC 为3.3V 时、MSP430FR2155TPR 的 SBWTCK (引脚4)的最大 VIH 阈值是多少?

数据表第5.13.5节、表5-11仅指定以下条件下的电压。

VCC 2.0V -> VIH 阈值最大值为1.5V

VCC 3.0V -> VIH 阈值最大值为2.25V

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    如前所述、  当 VCC 为3.3V 时、MSP430FR2155TPR 的 SBWTCK (引脚4)的最大 VIH 阈值未经过生产测试。 但您可以将0.75*VCC 作为参考值。

    此致

    Gary