This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6736:如何测量 THD 并消除单次谐波

Guru**** 2616565 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736A, MSP430F6779A, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/848249/evm430-f6736-how-to-measure-thd-and-eliminate-individual-harmonic

器件型号:EVM430-F6736
主题中讨论的其他器件:MSP430F6736AMSP430FR5994

您好,  

我对单相能量计(EVM)有疑问。  

 该仪表可以计算 THD (总谐波失真)。   这种电表可以消除 计算出的血压。 如果不是,我们如何添加一个附加系统来消除该谐波,即三次谐波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Urooj Sultan "]此仪表可以计算 THD (总谐波失真)。

    是的、此参考设计可以计算总谐波失真(THD)。 此设计使用我们的 MSP430F6736A 器 件、该器件与我们用于能源监控的基于 MSP430F6779A 的总谐波失真测量参考设计类似。 您需要将此代码从 F6779A 移植到 F6736A。

    [引用 user="Urooj Sultan ]', 该计量表可以消除 计算出的血压。 如果不是,我们如何添加一个附加系统来消除该谐波,即三次谐波。  [/报价]

    如果您是在软件中对谐波进行滤波、则可能需要添加滤波器来实现这一目的。 如果您是在硬件中使用滤波器、则可以添加外部带通滤波器以允许一定范围的输入频率。 在 用于能源监控的总谐波失真测量参考设计中、这仅计算 THD、而不是单个谐波。 您需要在 MSP430FR5994器件上的低功耗加速器(LEA)模块等器件上执行 FFT。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,非常感谢您的关注。 实际上、我将要做一个项目、其中我要求制作一个单相功率分析仪、它不仅可以计算 THD、还可以消除三次谐波。 为此,我们必须在计算 THD 后添加一个与仪表分开的谐波消除器,并将其与仪表连接, 因此我们将确保 教师至少要删除此三次谐波。 现在您对此有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是很确定你会怎么做。 功率分析仪正在分析来自电源的交流电源-它不控制电源。 可能有某种方法可以主动滤除三次谐波、但我不熟悉任何方法。 更简单的方法可能是在功率分析仪之后使用电力线滤波器或其他无源滤波器。

    此致、

    James