This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4793:MSP430F4793、内部 AD

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4793

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/830984/msp430f4793-msp430f4793-internal-ad

器件型号:MSP430F4793

 你(们)好,先生

 我是否可以询问 MSP430F4793的内部 AD 转换模拟电压输入范围、Vfsr 值基准是相对于 AVSS 还是1/2vcc?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅器件数据表中有关输入范围规格的详细信息。 为方便起见、我将表粘贴到这里。

    此外、您还可以在数据表中找到内置基准电压源的规格以及使用外部基准时的范围。 有关 SD16操作的更多详细信息、另请参阅器件的用户指南。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

          1、我要确认的是 A1.5、A1.6以及 Vs+和 Vs-之间的关系。

    2、基于±0.6V 的±Vfsr 的基准电压是多少?

    3、Vs+、Vs-和 AVcc/2之间的逻辑关系是什么? Vs+ Vs-的范围是多少?我们可以将 Vs+设置为1.8V、将 Vs-设置为0V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter,

    1、我想知道由 A1.5和 A1.6设置的 Vs+和 Vs-的准则。 请告诉我。 谢谢你

    2、Δ V Vfsr=±0.6V±基于基准电压的最大差分压力是0.6V 吗? 那么、什么是基准电压?

    3、Vs+、Vs-和 AVcc/2之间的逻辑关系是什么?可以将 Vs+设置为1.8V、将 Vs-设置为0V 吗? 如果没有、请告诉我们原因。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您对问题的进一步澄清。 我认为你必须小心,不要在这里把不同的东西混在一起。

    至您的第一个问题:

    从用户的角度来看、输入 A1.5-A1.7的+Vs 和-Vs 没有太大关系。 如用户指南中所述、这些都是 ADC 的内部信号源。 A1.5连接到集成电阻分压器、因此无需任何额外的外部组件即可测量器件电源电压。 如果器件由不带 LDO 的电池供电、这意味着您可以测量电池电压。  A1.6连接到内部温度传感器、允许您测量芯片温度。 由于低功耗以及器件自身的低发热特性、它通常非常接近环境温度。 最后、A1.7是正负输入短路。 这样、您就可以测量 PGA 的偏移、因为理想情况下结果应为0。

    至您的第二个问题:

    如您粘贴在中的用户指南部分所述、在本部分中、您可以看到该示例基于1.2V 的内置基准

    至您的第三个问题:

    与我原来的文章和适用输入电压范围的数据表规格一样、输入电压取决于以下因素:

    a)使用的电压基准。 这可以是内置基准。 在本例中、典型值为 1.2V 或外部基准电压、可以是数据表中规定的最大1.5V

    b) PGA 的选定增益。

    c) ADC 模式选择双极模式或单极模式。

    根据公式+Vfsr =(1.5V/2/1)/1 = 0.75V、加上 UG 和数据表中所述的值、输入电压不应超过最大适用电压的80%、因此您将无法直接施加1.8V 电压。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

       非常感谢!

    我的新问题是:

    MSP430F4793 ADC 接口借用信号和基准电压的标准和方法。

    例如1:我将3.6V 基准电压连接到 A0.0+和 A0.0-连接信号(2~3V)以测试温度、是否可行? 或者、ADC 正负接口的标准是什么?

    例如2:我将 A1.0+连接到信号(2~3V)、将 A1.0-连接到 AVss 基准电压以检测电压、是否可行? 或者、ADC 正负接口的标准是什么?

    期待您的回复。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉重复我的操作、但如前所述、您可以应用于 Ax 的最大信号电平-而 AX+为基准电压的1/2。 您可以施加的最大基准电压为1.5V、如数据表中指定。

    在顶部、使用外部基准时的基准电压为引脚11/VREF。

    请仔细阅读我们的用户指南和相关的数据表信息。 您请求的所有这些参数都在数据表 SD16_A 输入范围部分中指定、并复制在我的第一个响应中。

    此致

    Peter