This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:引导不一致、在复位行上提供了与数据表相同的 RC 值

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/848562/msp430fr5994-booting-inconsistency-provided-same-rc-value-on-reset-line-as-per-datasheet

器件型号:MSP430FR5994

大家好、

我们在其中一款产品上使用 MSP430FR5994IPNR、并观察到电路板启动不一致(10次启动中有两到四次故障)。 GPIO 的运行方式未达到预期、但其他情况下工作正常。  

在复位线路上提供了相同的 RC 值(470uec 与数据表相同,最小为2uec)。 但根据 Launchpad、它被称为47uSec。  

在此附上我们参考的复位原理图屏幕截图、  

您的任何人都面临这样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您使用的上拉电阻器(R48)为4.7千欧、而不是建议的47千欧。 此外、下拉电容器(C63)应为1至2.2nF、而不是0.1uF。 更改这些组件将有助于解决该问题。 根据您的 JTAG 接口(SBW 或4线制)、请参阅 《MSP430硬件工具用户指南》中推荐的 JTAG 电路。

    我还建议仔细查看 MSP430FR5994数据表、以确保未使用的 I/O 端接正确、并且您的设计中 DVCC、AVCC、VCORE 等的电容都正确。

    此致、

    James