This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:通过 MSP-GANG 解锁 MSP432 MCU

Guru**** 2532350 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/848585/msp-gang-unlock-the-msp432-mcu-by-msp-gang

器件型号:MSP-GANG

我 有 一个 MSP-GANG 编程器 、我希望使用该器件来解锁通过设置 JTAG_SWD_LOCK_SECEN 锁定的 MSP432 MCU。

我知道使用 MSP-GANG 窗口软件可以通过点击“清除锁定的设备”按钮将其解锁。

但这样,我需要安装 Windows 软件。  

我只想使用独立模式等 MSP-GANG 器件来解锁 MCU。

我是否可以创建一个映像、只需解锁 MCU 进程并将其下载到 MSP-GANG 中?

或任何其他解锁 MCU 的方法,只需使用 MSP-GANG 器件即可。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user1600444、

    MSP432技术参考手册中介绍了所有保护选项、并通过对闪存邮箱进行编程来实现这些选项。 MSP-GANG 可根据用户设置或直接从代码文件对闪存邮箱进行编程。

    参阅此处 MSP432 TRM 中的第4.8节

    BR、