This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:MSP430FR2311跨阻放大器正输入通道选择

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/847529/msp430fr2311-msp430fr2311-transimpedance-amplifier-positive-input-channel-selection

器件型号:MSP430FR2311

您好!

我希望在  我的应用中使用 MSP430FR2311IRGY 的跨阻放大器。 根据 TRIPSEL = 00下数据表中的表6.22 (第58页)、将 TIA+输入连接到 P1.7、但不使用其他组合(01、10、11)。

但是、根据下面数据表第59页的图6-3、据我了解、TRIPSEL = 10将 TIA+输入接地。

基本上、我想将 TIA+输入接地、并将 P1.7用于其他功能。 我对 TRIPSEL 的使用有点困惑。 我的问题是 TRIPSEL=10是否 将 TIA+输入接地?

非常感谢您的帮助。

Ertan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ertan、

    感谢您的详细博文。 我可以看到这会令人困惑的原因。 我将在内部分享您的观察结果和反馈、以解决这种混淆。 同时、我会倾向于信任表6-22中的内容、并通过 P1.7使用外部连接到 GND 以确保正常运行。 我不确定需要多长时间才能在这里获得反馈、但我会在我发现任何内容后立即告知您。 谢谢。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    非常感谢您的回答。 在这个问题上是否有任何进展?

    此致、

    Ertan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ertan、

    我已确认  TRIPSEL 设置不等于00时支持内部接地连接(DVSS)、因此请忽略我先前的建议。   我们将在未来相应地更新数据表中的图。 如果这回答了您的问题、请将该主题标记为已解决。 谢谢。

    (编辑)

    此致、

    James