This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:具有 DMA 的 USCI SPI

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/832130/msp430fr5739-usci-spi-with-dma

器件型号:MSP430FR5739
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969

您好!

客户用例涉及使用 MSP430FRxxxx 器件作为从 SPI 从接口到 SPI 主接口的桥接器、数据从 SPI 从接口传递到 SPI 主接口。 当时的想法是使用具有 DMA 的 MSP430器件来高效地实现这一目标。 我最初的想法是使用具有 DMA 的 MSP430FR572x 器件、但后来我在阅读这些器件上的勘误表 DMA9。  

使用 DMA9的权变措施、它是否仍然是使用572x 的 DMA 方法的推荐路径、或者我们是否应该查看纯基于 CPU 的实现?

是否有类似的 MSP430具有不带 DMA9的 DMA?

在 SPI 从器件到 SPI 主器件传输期间、无需将功耗保持在极低的水平。 但是、如果只有 SPI 主器件正在运行、发送数据、理想情况下由 DMA 传输、功耗应非常低。

最好的建议是什么?


谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gunter

    DMA9有两种权变措施:(1)使用 CPU 移动数据(2)使用两个 DMA 通道移动相同的数据

    2.您可以采用不带 DMA9的 MSP430FR5969