This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:重新编译 mbedtls、以便将其与 CCS 结合使用

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/848405/ccs-msp432e401y-rebuild-mbedtls-to-use-it-with-ccs

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 simplelink_msp432e4_sdk_3_20_00_10、并尝试在 mbedtls config.h 文件中进行更改。

我删除了一些#defines、但 CCS 仍在执行 ifdefine 下的代码段。  

我想我必须用 config.h 中的更改来重建 mbedtls

有人能告诉我如何操作? 以便我获得正确的 ti/lib/ccs/m4F/mbedtls.a linlker 文件。 或者、是否有任何其他方法可以在 config.h 中进行更改并正确执行它。

此致、

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、

    您从 SDK 中开始的项目是什么?  /examples/rtos/MSP_EXP432E401Y/ns 文件夹中的示例附带了正确链接的必要库。  

    BR、