This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:TEST/RST BSL 进入序列..

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/846694/msp430fr2676-test-rst-bsl-entry-sequence

器件型号:MSP430FR2676

大家好、MSP430团队、

《MSP430TmFRAM 器件引导加载程序(BSL)用户指南》。  http://www.ti.com/lit/ug/slau550w/slau550w.pdf。 第3.3.2.1节 规定:"如果:在 RST/NMI 为低电平时、TEST 引脚上的负边沿少于两个、则 BSL 不会由 BSL 复位矢量启动。"  

但上一页的图2仅显示了 RST 为低电平时的一个负边沿。

所以... 正确且最可靠的进入序列是什么?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我向团队核实一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的经验、第3.3.2.1节不正确。  图2显示了正确的序列、其中显示了两个正转换。  错误的"两个负瞬态"可能会被 slau319遗留、其中包括一个带有专用 JTAG 引脚的器件序列。  对于这些部件、TCK 上的极性被反转、并且将有两个负转换。  但我相信所有 FR 器件都具有共用的 JTAG 引脚、因此图2是有效的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    有更新吗?

    谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经联系过 BSL 团队、但至今没有回复。

    请允许我跟进此事、然后再回复您。

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在收到团队的反馈后、这似乎是一个句子中的拼写错误

    当 RST/NMI 为低电平时、TEST 引脚上的负边沿少于两个。"

    应该是这样

    当 RST/NMI 为低电平时、TEST 引脚上的正边沿少于两个。"

    现在、我将进行最终确认。

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们有最终确认、实际上是一个拼写错误。

    我的最后一篇文章包含更正。

    我们已开始在 Web 上更新文档的过程。

    感谢您指出这一点!

    此致