This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:通过 UART 进入 BSL

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/848256/msp430f5438a-bsl-entry-via-uart

器件型号:MSP430F5438A

您好!

我阅读了这份与 BSL 相关的 slau319c 文档。 但是,我仍然不确定是否需要特殊的硬件配置来确保 BSL 进入? 如果您的主机连接悬挂在 UART 连接上,我是否可以完全使用通过 TX 和 RX 线路发送的命令进入 BSL,或者是否需要按照 slau319c 中的说明操作 JTAG 引脚以确保 BSL 进入?

此致、

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    是的、您可以通过发送命令(决定如何执行此操作)从主机调用引导加载程序、并让在 MSP430上运行的应用程序跳转到 BSL 位置0x1000。  您无需操作任何 JTAG 引脚。

    请参阅 SLAU319中的第1.3.2节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    感谢您对此进行澄清。 我认为最好进行检查、因为我们处于硬件设计阶段。

    此致、

    Ian