This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F449:如何检查 MCU 与 EVM 和 ADC 的兼容性

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1247, MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/848424/msp430f449-how-to-check-compatibility-of-mcu-with-evm-and-adc

器件型号:MSP430F449
主题中讨论的其他器件:ADS1247MSP430FR4133

您好!

我想知道如何检查 ADC/EVM 配置与 TI 制造的 MCU 之间的兼容性。 我计划将 Pt100 RTD 与 ADS1247和 ADS1247EVM 配合使用、我想知道要使用什么 TI MCU。 在指南中、它显示了  

'数字控制信号可直接施加到 J7 (顶部或底部)。 模块 化的 ADS1247EVM 还可以直接连接到 DSP 或微控制器接口板、例如德州仪器(TI)提供的5-6K 接口或 HPA-MCU 接口板、或者作为 ADS1247EVM-PDK 的一部分购买的 MMB3。 有关 EVM 或 ADS1247的兼容接口和/或附件板的列表、请参阅 TI 网站上的相关产品文件夹。"

其中5-6k 是另一个 EVM、HPA-MCU 不再使用。 我对这项工作比较陌生、因此我们非常感谢您的帮助。  

我要尝试的是将 RTD 4线设置与1247 ADC 和 EVM 配合使用、 我想在现场使用 MCU 收集数据、然后使用 MCU 通过互联网将数据发送到服务器、因此无需连接计算机和使用软件即可分析/查看所收集的数据。

我看到有人之前使用过这个 MCU、但我想确保它与上面提到的 ADC 和 EVM 兼容。

谢谢、Sid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这一点很好。 但这是一个旧器件、我建议您使用具有 I2C 接口和 LCD 控制的 MSP430FR4133。 但您需要自行开发软件。

    此致

    Gary