This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS721A:VDD 引脚有问题

Guru**** 2811855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/827947/tss721a-trouble-with-the-vdd-pin

器件型号:TSS721A

您好!

TS721A 的输出 VDD 出现问题。 VDD 引脚上的电压为2.2V。 为什么?

RRIDD=30k、RRIS=100、CSTC=47uF、CSC=220nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egor、

    当您看到2.2V 电压时、VDD 引脚上是否有负载?  如果是、则可能是您的负载拉取的电流过大、导致电压下降。  您可以在 CSTC 上尝试使用更大的电容器。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD 引脚上没有负载。 STC 引脚上的电压为3.9V、因此 VDD 关闭。 如何提高电压 VSTC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    eGor、

    您的总线电压是否处于数据表第8页所示的最小和最大范围内?  如果是、您是否还尝试使用数据表图7中显示的值?