This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430 MCU 中 RTC 组件的最大偏差

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/845172/msp430f5438a-max-deviation-of-rtc-component-in-the-msp430-mcus

器件型号:MSP430F5438A

你(们)好

我考虑使用这些 MSP MCU 之一

MSP430F5438A   或

MSP430FR5994

正如我看到的、这些 MCU 具有超低能耗、并且还具有 RTC 内置组件。

如何知道 RTC 的最大偏差?

该应用程序将在(-10)至60摄氏度的开放温度范围内工作。  我需要它每十年的偏差不超过2小时。

我能找到这些信息吗? 在产品数据表说明部分没有看到任何提及。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    通常、您将使用外部32kHz 晶体来驱动 RTC 中的时钟。  控制总体精度的是晶体的精度、而不是 MSP430RTC。  晶体的制造商有很多、因此您可以参考其数据表、了解温度范围内的精度规格。  通常需要50ppm 或更高的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    RTC 上下文中的 ppm 单位通常以秒为单位吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在10年内要求2小时,我的计算器显示为2/(10*365.25*24)=~0.000023 = 0.0023%= 23ppm。

    在合理的温度范围内、找到一个32kHz 晶振、20ppm 的频率并不是很难。 请务必检查老化规格、因为您希望其持续10年以上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    我假设您能够推进您的设计。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

    BTW -感谢 Bruce 缩小所需 ppm 的范围。