This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:MSP430FR2522

Guru**** 2502335 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/827583/msp430fr2522-msp430fr2522

器件型号:MSP430FR2522

大家好

我将  使用 I2C 开始在 MSP430FR2522中实施 IT 引导加载程序、因此在实施期间、任何特定的数据/链接都能为我提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Zafar、

    感谢您的关注。 这是一个非常一般的问题。

    请找到一些有助于您实施的链接。

    所有 BSL 相关主题的主网页如下:

    专门针对 MSP430 FRAM (FR)器件、如《MSP430FR2522 BSL 用户指南》。

    以及器件数据表和用户指南中的其他信息。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Kostas 我将使用此文档、如果遇到任何问题、我将再次与您联系   

    谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Zafar、

    感谢您的回答。

    如果您有任何疑问、请随时联系论坛。 团队中的某个人会帮您解决问题。

    请单击  此已解决我的问题  按钮以关闭该主题。

    谢谢

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何 引导加载程序示例代码都可用 ???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Zafar、

    为什么需要示例代码。 您是否打算使用硬件 BSP 实现、或者您是否计划拥有自定义软件版本?

    BSL 是固定的、存储在器件的 ROM 中、可通过硬件调用序列激活、如文档中所述。

    如果您有兴趣使用主机 MCU 控制 BSL、请查看我们的示例、其中包含"Rocket"

    请告诉我这是否有帮助。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kostas

    第一次使用 MSP430系列,也是第一次使用引导加载程序部件,我想实施一个代码,从通过 I2C 从 CC2642接收 bin 数据的应用程序代码跳转到引导加载程序部分。

    我已经阅读了 TI 提供的与启动加载程序相关的应用手册、但由于文档过多、我有点困惑、因此无法掌握完整的解决方案。

    实际上、我想知道-如何跳转、如何将 I2C 数据发送到 MSP430FR2522、如何读取存在的任何错误以及如何返回应用程序代码等

    如果你有任何特定的文档或者你可以解释相同的文档、那对我来说更好

    谢谢

    Zafar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跳下你的理解...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zadar、

    我将在接下来的两周内退出办公室。 请您将您的问题发布到常规论坛、我的一位同事将负责处理该问题。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧,Kostas 我会 把它布置好