MSP430F5328 A/D 串扰
我们在 MSP430F5328中遇到了 A/D 通道之间的串扰。 我们将三个放大器输出连接到3个 A/D 通道。 P6.0、P6.2和 P6.3。 我们还有一个连接到 P6.5的分压器、该分压器连接到电池和接地端以测量电池电压。 在所有三个通道均处于活动状态时、我们可以看到信号连接到其他两个通道上的 P6.0。 在 P6.3中、我们可以看到与 P6.2上相同的信号、但它是反相的。 我们真的不知道为什么会发生这种情况、任何关于地方的想法都将有帮助。 附件是一个包含信号外观 like.e2e.ti.com/.../Crosstalk.docx 的 Word 文档