This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6731:MSP430F673x 复位问题

Guru**** 2508145 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/830282/msp430f6731-msp430f673x-reset-issue

器件型号:MSP430F6731

MSP430F6731将在正常运行时复位、并且通过测试发现复位引脚输出尖峰脉冲

所附为原理图  

e2e.ti.com/.../13_2D00_X66_2D00_02V1.3main.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    您的问题听起来很奇怪。 但是、您能否向我提供有关您问题的更多信息、以帮助分析根本原因。

    1.您的问题的故障率是多少? 生产的哪个阶段会出现问题、设计阶段/PP/MP 或在一段时间内发布给最终用户?

    2.您是否检查了 MSP430器件的 VCC 电源、以在问题发生时检查电源是否稳定?

    3.问题总是发生还是有时发生? 是否有某个事件触发此问题、或者某个事件可能会使问题消失?

    4.您是否已从问题板上拆卸 MSP430器件并将其组装到良好的电路板上、并检查问题是否出在 MSP430或电路板上? 这可以称为 A-B-A 测试。

    5.复位发生后是否检查了 SYSRSTIV 寄存器以确认复位源。  该寄存器的值可在表6-11中找到。 器件数据表的系统模块中断向量寄存器。

    6.我快速查看了您的原理图、发现 RST/NMI 引脚的电路不符合器 件用户指南、该指南应为47 kΩ 上拉电阻器和2.2nF 下拉电容器。  您可以在表1-3中找到这种情况。 器件 用户指南中未使用引脚的连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    我已经听过您几天了,所以我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。