This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET:刷写 msp432p401r

Guru**** 1091410 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH, MSP-EXP430FR2311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/829798/ccs-msp-fet-flashing-the-msp432p401r

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-EXP430FR2311

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我试过所有东西、都红了。 呃、是 MSP-fer & Adptr、MSP-exp432p401r 已连接。 排除所有跳线和10引脚连接、旋入"提供外部电源"

Unisflash 总是能识别出它"受欢迎"的芯片、但这就是它所能达到的程度! 对于其他位置、"从 MSP-FET 供电"的结果是相同的。 还有 CCS 9.01连接失败。 是否要了解 CCXML 配置文件的设置? 在文档中找不到它、列表中没有将 MSP-FET 本身提到为合适的器件! 我们还需要/想要加电定制硬件、因此请继续使用、目前为止、这款硬件的效果完全相同!

此致、

劳伦特

2M 工程、荷兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    您能否提供有关您发现的故障的更多详细信息? CCS 控制台是否会出现任何特定错误?  

    您可能还会发现此相关主题有用: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/618032?CCS-MSP432P401R-How-to-connect-MSP432-with-MSP-FET 

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    是的、我用红色标记了所有这些内容。 但是昨天我发现我们购买的芯片的芯片修订版本是修订版 A (2015/16)。 我们使用 Rev.D 进行设计、因此可能存在问题?

    此致、

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    我将关闭此问题、您的问题似乎已由我的同事在您的其他主题之一 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/830409上解决 

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、您好、抱歉、另一点没有解决问题。 这仅意味着无法使用"安全"工具。 但是、使用 MSP-FET + 432ADPTR 刷写 msp432应该可以!

    明天我将继续试验/测量! 我是否可以使用 CCS 或 Uniflash 以某种方式降低时钟频率? Uniflash 如何确定该时钟频率?

    Rgds、

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我今天成功下载了 Uniflash! 首先需要更新 MSP-FET 和 MSP-EXP430FR2311、然后开始下载。 基本上、这可以正常工作、无需使用 RST。 虽然 Uniflash 确实认可了 MSP432P4011、但它指出某些内容与"MSP432P401Y"不兼容。 明天我将对此进行研究。 欢迎您提出建议!

    Rgds、

    劳伦特