This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2230:MSP430G2230上的 TEST/SBWTCK 引脚

Guru**** 2512365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/847460/msp430g2230-test-sbwtck-pin-on-msp430g2230

器件型号:MSP430G2230

我正在使用 MSP430G2230开发一个小型电路板、TEST/SBWTCK 通过短轨迹连接到编程连接器。

内部下拉电阻器是否足够且引脚可以悬空、还是最好添加外部下拉电阻器来提高抗噪性能?

谢谢、致以诚挚的问候

Guido

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guido:

    TEST/SBWTCK 引脚有一个内部下拉电阻器。  如果您希望获得额外的安全性、您可以直接或通过电阻器连接到接地端(如果您计划在将来重新编程器件)

    此外、请确保在 RST/SBWTDIO 引脚上有一个47k 电阻器和一个0.001uF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、感谢您的快速回答。

    SBWTCK 引脚上仍允许编程和调试的下拉电阻器的最小值是多少?

    当然,我在 NRST 上使用47k 和2.2nF;-)

    谢谢、致以诚挚的问候

    Guido

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guido:

    4.7K