您好!
你好。
我们的客户正在申请 MSP430F5438AMPZREP 的易失性证书、该证书 标识了它包含的存储器类型、如果器件是易失性或非易失性存储器、以及清除此器件存储器的建议方法。
谢谢你。
此致、
卡洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
你好。
我们的客户正在申请 MSP430F5438AMPZREP 的易失性证书、该证书 标识了它包含的存储器类型、如果器件是易失性或非易失性存储器、以及清除此器件存储器的建议方法。
谢谢你。
此致、
卡洛
卡洛、
我们没有正式的文档来讨论设计中存储器元件的易失性。
但是、
我可以提供有关这方面的一般信息。
存储器被组织为256KB 的主闪存(4 x 64KB)组
信息闪存(4 x 128B) 512B
BSL 闪存(4 x 512B) 2KB
RAM (4 x 4KB) 16KB。
外设 RAM 4K。
从上面的列表中、标有闪存的项目是非易失性的、并且将在下电上电周期内保留它们的内容。
客户代码/数据可以存储在主闪存中、也可以存储在信息闪存的一部分中。
客户无法访问 BSL 闪存。
要清除闪存中的任何内容、需要擦除闪存。
部分信息闪存将包含用于校准和功能的器件特定数据。 如果这被擦除、那么校准数据将不再可用。
此外、设计中有使用触发器或寄存器实现的寄存器。 这些寄存器将在下电上电后清零。
RAM 块和外设存储器将在下电上电时被清除。
在下电上电后将保留的唯一存储器是标有"Flash"的元素。
BSL 部分在闪存中包含引导加载程序代码、用户无法访问该代码。
希望这能提供足够的信息。
如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
此致、
涉水